Bipolar transistors

Diodes

ESD protection, TVS, filtering and signal conditioning

MOSFETs

SiC power devices

GaN FETs

IGBTs

Analog & Logic ICs

Automotive qualified products (AEC-Q100/Q101)

Nexperia eröffnet erweiterte Produktions- und Testanlagen in Guangdong

Nexperia eröffnet erweiterte Produktions- und Testanlagen in Guangdong

March 06, 2018

Guangdong -- Produktionskapazität der Firma übersteigt 100 Milliarden Bauteile pro Jahr

Nexperia hat seine Produk­tions- und Testanlagen für diskrete Halb­leiter in Guangdong, China (ATGD), erheb­lich erwei­tert und diese heute offiziell in Betrieb genommen. Die Produk­tions- und Lagerflächen betra­gen jetzt insge­samt etwa 72.000 qm, die Produk­tions­fläche wurde um 16.000 qm erwei­tert. Dadurch können in der Fabrik in Guangdong jetzt jährlich 90 Milliarden Bau­teile produziert werden, das sind – je nach Produktmix – etwa 50% mehr als bisher. Die Erwei­te­rung unterstreicht Nexperias ehrgeizige Wachs­tumspläne für die kommenden Jahre. Nexperias Gesamt­produktionskapazität ist durch diese Erwei­te­rung auf über 100 Milliarden Bau­teile pro Jahr gestiegen.

Die Wurzeln von ATGD reichen bis ins Jahr 2000 zurück. Die Fabrik ist 24 Stunden am Tag, sieben Tage in der Woche und an 365 Tagen im Jahr in Betrieb und beschäftigt 4.000 Mitarbeiter, wobei der Schwerpunkt auf Kostenreduzierung und Spitzenleistungen bei Qualität und Lieferung liegt. In 2017 wurden dort über 62 Milliarden Kleinsignal­transistoren und -dioden hergestellt; in 2018 wird der Produk­tionsdurchsatz voraus­sicht­lich über 2000 Stück pro Sekunde betra­gen. Als Gehäuse­optionen werden u. a. SOT23, SOD323 & 523, SOT223, SOT143, DFN, DSN und Flip Chip angeboten, außer­dem einige der jüngsten Gehäuse­ent­wick­lungen von ATGD, darunter das große 8x8mm-LFPAK-Gehäuse, das kleinste DFN-Gehäuse (GX4 für Logik, DFN0606-4) und – speziell für ATGD – fc-QFN (SOT1232) und das sechsseitig geschützte Wafer Level Chip Scale Gehäuse im 0402-Format.

Das Werk ver­fügt über hoch­entwickelte Produk­tions­module für seine „leadless“ Gehäuse und mehr als 100 High-Tech-Montagelinien mit über 1.500 hoch­entwickelten Halb­leitermontagemaschinen, darunter Wafersägen, Chip- und Drahtbonder, Pressen zur Plastikumhüllung, Produktvereinzelung sowie spezielle Handhabungsmaschinen für „Test - Lasermarking - Taping“.

Frans Scheper, Nexperias CEO, kommentiert: "Unsere ATGD-Fabrik in Guangdong ist erfolg­reich, weil sie sich auf Ergeb­nisse konzentriert, höchste Effi­zienz in den Bereichen Kosten, Qualität und Lieferung anstrebt und den Service für unsere Kunden­ konti­nuier­lich verbes­sert. Diese Stra­te­gie werden wir beibehalten –ATGD ist ein elementarer Bestandteil der Fertigungs­stra­te­gie Nexperias, heute und in der Zukunft."

Nelson Yung, VP & General Manager von Nexperias Fabrik ATDG in Guangdong, fügt hinzu: "Der Aufbau von Kompetenzen und Produktionskapazität in hoch­entwickelten Techno­logien trägt ent­schei­dend zu Nexperias Erfolg bei. Hier in Guangdong haben wir Spezialistenteams für die Ent­wick­lung neuer Gehäusebau­formen, hoch­entwickelter Mate­ri­alien, Prozesse und Aus­rüs­tung, für Produkt­zuver­läs­sig­keit, Test und Fehler­analyse. Eines der wichtigsten Unterscheidungsmerkmale in unserem Geschäft ist unsere Fähigkeit, diese Art neuer Gehäuseentwicklungen anzubieten und unsere Kunden rechtzeitig mit den Produkten zu versorgen, die sie benötigen. Dadurch hat ATGD wichtige Beiträge dazu geleistet, neue Geschäftschancen für Nexperia zu erschließen – mit wettbewerbsfähigen Produkten und mit der Produktionskapazität und Flexi­bi­li­tät, die nötig sind, um mit einem viel­seitigen Produktmix die unter­schied­lichen Märkte zu bedienen."

Nexperias Produkte werden in vielen Consumer-, Indus­trie- und Auto­mobil-Anwen­dungen einge­setzt. Die ATGD-Fabrik in Guangdong pflegt eine ausgeprägte Qualitätskultur und ist nach dem Automotive Quality Standard ISO/ ISO/TS16949:2009 zerti­fi­ziert. Man ist dort stolz darauf, zu seiner sozialen Verantwortung zu stehen. Außer­dem ist die ATGD-Fabrik nach dem Umweltschutz­stan­dard ISO14001 und dem Gesundheits-/Sicher­heits­stan­dard OHSAS18001 zerti­fi­ziert.

Über Nexperia

Nexperia, die frühere Standard­produkte-Division von NXP, ist ein welt­weit führender Anbieter von diskreten Bau­ele­menten, Logikbausteinen und MOSFETs. Die Firma ist seit Anfang 2017 ein eigenständiges Unter­nehmen. Nexperia stellt das Thema Effi­zienz in den Mittelpunkt und produ­ziert hoch­zuver­lässige Halb­leiter­bau­ele­mente in großen Stückzahlen: jährlich 85 Milliarden. Unser umfangreiches Produkt­ange­bot genügt den strengen Stan­dards der Auto­mobil­indus­trie. Nexperias Produkte sind oft die kleinsten ihrer Art am Markt, werden von Nexperia selbst produ­ziert und kombi­nieren Energie­effizienz mit thermischer Effi­zienz und klassenbester Qualität.

Nexperia beliefert seit über 50 Jahren viele der weltgrößten Unter­nehmen, beschäftigt 11.000 Mit­arbei­ter in Asien, Europa und den USA, und bietet globalen Support. Das Unter­nehmen ver­fügt über ein umfangreiches Portfolio von Intellectual Property und ist nach ISO9001, ISO/TS16949, ISO14001 und OHSAS18001 zerti­fi­ziert.

Kontaktadressen für Presseinformationen:

Nexperia Agentur: BWW Communications

Petra Beekmans, Head of Communications & Branding
Telefon: +31 6 137 111 41
Email: petra.beekmans@nexperia.com

Nick Foot, director
+44-1491-636393
Nick.foot@bwwcomms.com