Swissbit und Nexperia arbeiten bei sicheren Plattformen für KI, Cloud und Server zusammen
July 09, 2026Bronschhofen, Schweiz/Nijmegen, Niederlande -- Kooperation stärkt zuverlässige und sichere Datenverarbeitung in anspruchsvollen Anwendungen
Swissbit und Nexperia B.V. haben heute ihre Zusammenarbeit im Bereich sicherer und hochzuverlässiger Plattformen für KI-, Cloud- und Serveranwendungen bekanntgegeben. Ziel der Kooperation ist es, Kunden bei der Entwicklung und Skalierung moderner KI-Beschleuniger, Cloud- und Hyperscale-Rechenzentrumsplattformen sowie Enterprise- und Edge-Server-Systeme zu unterstützen. Dafür verbindet Swissbit seine langjährige Expertise im Bereich sicherer, industrieller Speicherlösungen mit den Halbleiterbausteinen von Nexperia.
Mit dem Wachstum von KI-Workloads, Cloud-Services und unternehmenskritischen IT-Infrastrukturen steigen die Anforderungen an Systemdesigns deutlich. Entwickler müssen höhere Performance, Energieeffizienz, Sicherheit und langfristige Zuverlässigkeit in Einklang bringen. Swissbit und Nexperia adressieren diese Anforderungen mit einem gemeinsamen Fokus auf Qualität, Transparenz und langfristige Verfügbarkeit – zentrale Kriterien für globale Technologieunternehmen und Betreiber kritischer digitaler Infrastrukturen.
Swissbit entwickelt und fertigt sichere Speicher- und Embedded-Memory-Lösungen in Industriequalität mit starker europäischer Präsenz und eigener Halbleiterfertigung in Berlin. Im Mittelpunkt stehen Datensicherheit, Lifecycle-Kontinuität und planbare Verfügbarkeit über lange Einsatzzeiträume hinweg. Nexperia ergänzt diesen Ansatz mit einem breiten Portfolio robuster Halbleiterkomponenten, die auf hohe Qualität, Langlebigkeit und langfristige Lieferfähigkeit ausgelegt sind.
Produkte von Nexperia sind bereits Bestandteil des Swissbit-Portfolios und tragen dort zu konstanter Performance und Robustheit bei – etwa in der industriellen Automatisierung, in Embedded-Systemen und in datenintensiven Infrastrukturen. Durch die engere Abstimmung von Speicher, Sicherheitsfunktionen und Systemeffizienz auf Hardwareebene wollen die Unternehmen Designprozesse vereinfachen und die Widerstandsfähigkeit von Plattformen verbessern, bei denen lange Lebenszyklen und Datenintegrität entscheidend sind.
„Zuverlässige Datenspeicherung ist nur so stark wie das System, in das sie eingebettet ist“, sagt Silvio Muschter, Group CTO bei Swissbit. „Die Zusammenarbeit mit Nexperia unterstützt unseren Anspruch, robuste Speicherlösungen für Anwendungen bereitzustellen, in denen Stabilität, Sicherheit und Vertrauen unverzichtbar sind.“
Auf Systemebene können Nexperia-Komponenten Swissbit-Designs mit Halbleiterbausteinen unterstützen, die in High-Performance-Computing- und datengetriebenen Infrastrukturen benötigt werden. Dazu zählen ESD- und Überspannungsschutzbausteine mit sehr niedriger Kapazität zum Schutz von Hochgeschwindigkeitsschnittstellen wie DDR und PCIe, effiziente MOSFETs und Small-Signal-Transistoren für eine stabile und energieeffiziente Stromversorgung sowie Pegelwandler und Bus-Switches für die zuverlässige Kommunikation zwischen Controllern und Sideband-Interfaces. Zusammen bilden diese Technologien die Hardwarebasis für robuste Plattformen mit langen Lebenszyklen, bei denen Zuverlässigkeit und Datenintegrität im Vordergrund stehen.
„Bei Nexperia liefern wir die essenziellen Halbleiter, die zuverlässige und effiziente Systemlösungen ermöglichen“, sagt Andrea Tranchida, Chief Sales Officer bei Nexperia. „Swissbit ist ein eindrucksvolles Beispiel dafür, wie diese Komponenten in der Praxis robuste und langlebige Designs ermöglichen.“
Mit der Bündelung ihrer Stärken unterstützen Swissbit und Nexperia Kunden dabei, steigende Anforderungen an Performance, Sicherheit und Zuverlässigkeit in praxistaugliche, langlebige Systemdesigns zu überführen. Gerade in KI-, Cloud- und Serverumgebungen, in denen Datenintegrität und Plattformstabilität geschäftskritisch sind, schafft die Zusammenarbeit eine Grundlage für die nächste Generation digitaler Infrastrukturen.
Über Nexperia
Nexperia ist ein globales Halbleiterunternehmen mit Hauptsitz in den Niederlanden, über 12.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Europa, Asien und den Vereinigten Staaten und einer langjährigen europäischen Geschichte. Als führender Experte für die Entwicklung und Produktion von unverzichtbaren Halbleitern sorgen die Komponenten von Nexperia für die grundlegende Funktionalität von praktisch jedem kommerziellen elektronischen Design weltweit. Diese finden sich in der Automobil- und Industrieelektronik aber auch in Mobil- und Verbraucheranwendungen.
Mit über 100 Milliarden ausgelieferten Bauteilen pro Jahr bedient das Unternehmen einen weltweiten Kundenstamm. Diese Produkte gelten als Maßstab für Effizienz hinsichtlich Herstellung, Größe, Stromverbrauch und Leistung. Das Bekenntnis von Nexperia zu Innovation, Effizienz, Nachhaltigkeit und strengen Industrieanforderungen zeigt sich im umfangreichen IP-Portfolio, sowie der wachsenden Produktpalette und Zertifizierung nach den Normen IATF 16949, ISO 9001, ISO 14001 und ISO 45001.
Über Swissbit
Die Swissbit AG ist das führende europäische Technologieunternehmen für Speicherprodukte und Sicherheitslösungen. Unsere Vision ist eine vernetzte Welt, in der Daten und Identitäten jederzeit vertrauenswürdig sind, um die digitale Souveränität zu gewährleisten. Swissbit entwickelt und fertigt innovative Lösungen für Datenspeicherung, den Schutz von Daten und digitalen Identitäten und kombiniert dabei seine einzigartigen Kompetenzen im Bereich Hardware- und Firmware-Entwicklung mit seinem Advanced-Packaging-Know-how.
Lösungen von Swissbit finden Anwendung in unterschiedlichsten Branchen, darunter Industrieautomation, Netzwerk- und Kommunikationstechnologien, Edge Computing, Transportwesen, kritische Infrastrukturen, Verteidigung sowie im öffentlichen Sektor.
Swissbit wurde 2001 gegründet und verfügt über Niederlassungen in der Schweiz (Hauptsitz), Deutschland, den USA, Japan und Taiwan sowie über eine hochmoderne Elektronikfertigung am Standort Berlin.
Weitere Informationen unter www.swissbit.com
Kontakt:
Swissbit AG
Marian Weber
Industriestrasse 4
9552 Bronschhofen
Schweiz
Mobil: +49 172 854 88 26
E-Mail: marian.weber@swissbit.com